This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:引脚选择电源轨状态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396516/ucd90160a-pin-selected-rail-states

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

我使用 UCD90160A 器件、已配置12个电源轨、电源轨之间没有互依赖关系。 所有这些电源轨的时序都是从1到12的各个电压轨。

我现在尝试使用"引脚选择电源轨状态"功能、根据3个不同的 GPI 引脚定义电源轨状态。  

在 Fusion GUI 中的"Configure"菜单和电源轨#1-#12配置下、我点击了 Sequence->How to Turn Rail On/Off 窗口中的"Click to change PSRS"选项、并定义了状态、如下所示。

当设置 GPI1-3引脚状态时、不会看到预期的行为。

我的用例如下:

1. GPI1-3:开/关/关-所有滑轨关闭

2. GPI1-3:关闭/打开/关闭-所有导轨打开。 (如果电源轨已关闭、则预计电源轨会被重新定序并打开)。

请确认我是否可以通过引脚选择电源轨状态功能来实现此用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请访问 https://www.ti.com/video/5819104021001?keyMatch=fusion%20digital%20power%20designer&tisearch=search-everything 

    同时启用所有8个雕像、而不是如快照中所示的两个雕像。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这很有帮助。 当我向 GPI 引脚提供正确的值时、我可以正确配置状态、并且可以看到电源轨关闭。 但是、当 GPI 引脚设置为开启所有电源轨时、电源轨不会被重新定序和加电。

    一旦电源轨关闭、我就会看到电源轨状态处于空闲状态、而在 GPI 状态发生变化后没有变为 RAMPUP。 所有电源轨都是如此、因此即使是第1个电源轨也不会改变状态、因此我认为这不是电源轨间相关性问题。

    我可以确认切换时、监控器窗口会报告 GPI 1-3的正确引脚状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外还触发了 UVF、OVF、TON_MAX 等其他故障、这会阻止上电。

    您是否禁用了这些故障事件的故障响应?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 所有电源轨都将故障响应设置为禁用。 请参阅随附的屏幕截图。  

    我认为、即使启用了故障响应、我预计第一个电源轨的状态也会更改为 RAMPUP 或其他状态。 根据我的理解、它不能保持闲置状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供项目文件? 您使用的 GUI 版本是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 GUI 版本。 我无法在此处附加 tisfp 文件。 您能否与我分享用于发送文件的电子邮件、或者建议如何将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ucd90160_2D00_config.tifsp.txt

    我将扩展名改为.txt。 请将其还原为.tifsp、并在可能的情况下尝试使用。

    如果不是、请告诉我共享文件的另一种方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供具有 GPI 和 Rail 启用功能的示波器捕获。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的帮助。 这是我最后的设置问题 单击视频链接后、您共享并启用了它工作的所有8种状态。

    谢谢!

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是很好的消息

    此致

    Yihe