This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397386/lm25180-q1-questions

器件型号:LM25180-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.可以问   LM25180-Q1的最大占空比吗?

2.在 BCM 模式下、功率越大、开关频率就越低。 此模式下的最低频率是多少?

3.对于次谐波震荡的问题、有相关的设计建议或技术文档可以和客户分享

提前感谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢您发送编修。

    A1。 可用的最大占空比由 1-450ns*fsw 定义、 但我们建议在设计中采用不大于75%的 dmax。  

    A2。 这取决于 XFMR 电感 Lmag、匝数比、最大功率级别以及12kHz 低频限制。  基本上、 FSW=(BCM Vin)^2 /(2*Lmag*po)、其中 D 为 D*占空比。  假设功率未达到峰值电流限制。

    A3。 您是指什么次谐波振荡?  电路不进入 CCM。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao