工具与软件:
您好!
我要使用 UCC28070、Vin=180AC、Vout=400DC、Fsw=60kHz 来测试5KW 交错 PFC。
当我将负载电流增加到大约12A 时、输入电流似乎失真、见下文。
这似乎是由 PWM 的不正常控制导致的、这种控制导致 IGBT 电流的轮廓出现锯齿状和关断。
我有什么想法应该关注在哪里? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
天威您好!
通常、当 PWM 开关突然停止且输入电流降至零时、我怀疑 输出端出现过压时会触发 OVP 响应。
您不显示 Vout、因此我无法核实这种怀疑。
但 OVP 关断并没有解释每半个关断周期之前的电感器电流振荡。
电流环路中似乎存在一些问题。
在原理图中、我看到 CSB 和 CSA 信号上有 C53和 C54 (每个330pF)。 我建议移除这两个电容器。
但仅靠它们可能无法应对这种振荡。
我还看到 CT 复位电阻器 R66和 R67各为1k。 当电流较高时、这可能无法为 CT 产生足够的复位电压、并且 CSx 信号可能被损坏。 我建议将其值分别增加到10kR。 检查二极管 D23和 D24上的较高反向电压。
此致、
Ulrich
天威您好!
感谢您提供的其他波形。 这表明开关关断与电流振荡无关。
对于关断问题、我建议检查 U11A 和 U12A 的输出。 我怀疑输入 UVP 可能已触发、但 仍可能 是来自其他一些故障。
对于波形振荡、我想知道电流放大器(CAOA 和 CAOB)是否已正确补偿。
请使用此计算器工具 将工具建议的补偿值与您的值进行比较: https://www.ti.com/tool/download/SLUC114
如果您的值有很大不同、请进行适当的调整。
此致、
Ulrich