This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:取出电池时为0x3E

Guru**** 2391095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397456/bq25720-0x3e-when-battery-removal

器件型号:BQ25720

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我想知道何时电池引脚为低电平、然后我设置0x3E、是否会 更改 VSYS_MIN 和 CHARGEVOLTAGE? 或 VSYS_MIN/ CHARGEVOLTAGE 强制跟随 CELL_BATPRESZ 引脚(3.6V)?

计算值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、当 CELL_BATPReZ=0时、您可以设置 VSYS_MIN、并且不会强制该值恢复到3.6V

    此致、

    Christian。