This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:汽车保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1, LM74900-Q1, LM5066, TPS4800-Q1, LM5060-Q1, TPS4810-Q1, TPS25983, TPS25200-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395902/lm5066-automotive-protection

器件型号:LM5066
主题中讨论的其他器件: TPS4800-Q1LM5060-Q1TPS4810-Q1TPS25983、TPS25940-Q1、 TPS25200-Q1LM74930-Q1、LM74900-Q1

工具与软件:

我正在寻找一种汽车级输入保护元件、如适用于10-28V/10A 的电子保险丝或热插拔控制器。

您能否确认 LM5066是汽车级产品、或建议具有以下特性的更好器件。

1.反向电流保护

2. OVP、UVP

3.电流检测

4、电流限值可调

5.短路保护

此致、

Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    请浏览以下产品:

    LM5060-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    https://www.ti.com/product/TPS4800-Q1

    https://www.ti.com/product/TPS4810-Q1

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您发送编修。 请在下面向我们说明。

    1.希望 TPS4800-Q1和 TPS4810-Q1仅支持2A 栅极电流。 我们需要10A 电流支持。 除了 LM5060-Q1、没有其他建议

    2.我们计划通过更改相应的 MOSFET 来使用以下参考设计。
    TIDA-01167参考设计| 德州仪器 TI.com
    在需要此电路之前、我们可以使用相同的保险丝还是电子保险丝?

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    1.2A 是栅极电流。 您谈论的是从 VIN 到 VOUT 的10A、它将流过 FET。 外部 FET 可以像热插拔一样传递它。  

    2. 参考设计指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    1. TPS25983是否是汽车电子保险丝? 如果不能、您能否建议使用10-28V/15A 保险丝来使用汽车电子保险丝?

    2. LM5066 OCP 持续时间是多少? 它会准确吗?

    3.根据应用手册 SLVA927A–2017年11月–2019年4月修订、高侧开关将仅在负载侧生效。 我们需要输入保护。 所以、我们需要热插拔控制器或电子保险丝。 您能否建议使用具有以下特性的合适的电子保险丝或热插拔控制器?

    反向电流保护、 OVP、UVP、电流感应、可调节限流、  短路保护。

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    在 eFuse、通过汽车认证、我们只有 TPS25940-Q1、TPS25200-Q1。  

    热插拔具有计时器引脚、您可以将其设置为允许电流瞬态。 只有计时器的器件将关闭。

    可靠的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

    您还可以检查理想二极管 LM74900-Q1、LM74930-Q1。 否则为 LM5060-Q1。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们计划使用  LM74930-Q1。 但 VA 和输入源在应用电路中并联。

    了解它对于初始低电压可以有所帮助。 但是可以认为、输入端和 VA 处的输入电流将相加。 电源引脚是否能够承受高电流?

    请确认

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    等待您的宝贵响应。

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此主题分配给 id expert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    VA 和 VBATT 未并联。 VA 通过二极管为 VS 供电、以便 VS 获得所需的电流。 我们看到、VS 路径上有一个10k 电阻器、可以限制该路径中的电流。  

    对于12V VBATT、可以流入 VS 的电流为12V/10k = 1.2mA。 而 VS 在启动期间需要大约8 -9mA 的电流。

    为了提供如此大的电流、在 HGATE 部分导通后、VA 的二极管有帮助。

    因此、得出结论、该二极管对于控制器的正确启动和正常运行非常重要。

    此致、

    Shiven Dhir