This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:VBAIS 电源和 Vsense 隔离

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LM5160, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396868/ucc28950-vbais-power-supply-and-vsense-isolation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: LM5160UCC28701

工具与软件:

您好!  

我将设计一款由 UCC28950控制的相移全桥直流/直流转换器(18-50V 至28V @ 10A)。 原理图基于我们在控制器数据表中找到的原理图( 具有同步整流功能的 UCC28950绿色环保相移全桥控制器数据表(修订版 D))、但我有2个问题:  

 -我们没有解释如何提供12V 偏置电源来为控制器供电。 我是否可以在降压转换器中使用 LM5160控制器来获得12V 电压?

 -在反馈环路中,输出电压似乎直接连接到控制器(例如在 EA-中)。 鉴于我们正在设计隔离式转换器、这是否正常? 或者我是否应该添加隔离式放大器来实现隔离?

提前感谢、

此致、

Florian Wallaert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要隔离、则可能需要使用反激式转换器为 UCC28950供电。  您可以在初级侧调节反激式转换器中使用 UCC28701。  下面的链接会让您转到 UCC280701产品文件夹、您可在其中找到数据表应用手册和设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28700?

    UCC28950被设计成在次级侧运行并采用板载放大器提供反馈。  因此、通常会找到 EA +的电阻分压器。   如果采用反激式器件为 UCC28950供电、则无需光耦合器反馈。

    我曾让客户使用 II 型放大器对以下电路进行光耦反馈、因此这是可能的。  

    如果您找到 CTR 为1的光隔离器、则可以在应用手册中获取补偿信息来补偿电压环路。  以下链接可为您提供有关在相移全桥转换器中使用 UCC28950进行设计的应用手册。  这里有一节介绍对电压环路进行补偿。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、