This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:LM7480 -在不同的封装中具有相同的功能?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM5060, TPA3223, LM74912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397309/lm7480-lm7480---same-functionality-in-different-package

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM5060TPA3223LM74912-Q1

工具与软件:

大家好!

由于 LM7480的封装类型问题、我希望在引脚封装(SOP、SOIC、VSSOP、TSSOP……)中提供相同的功能 但 QFN/BGA/LLC 除外)。

该器件用作具有浪涌电流控制功能的电源路径控制器。 当然、可以使用两种不同的 IC 来模仿该功能。 (例如 LM5060和 LM74700x)、但最好将其仅集成在一个封装中。 无需进行过流监控。

这里有什么想法吗? 也许 TI 的一些 IC 能够执行此功能、或者可以在此处使用带有一些额外电路的 LM5060。

工作电压为10-30V、工作电流高达30Arms。 开关/驱动容性负载:3000µF

非常感谢!

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能列出您的要求吗?

    1、浪涌电流控制

    2.反极性保护。

    3.

    4.

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    1、浪涌控制仅在必要时,以保护连续的信号屏蔽。 该系统是由锂离子电池(BMS 用于 Batterypack)供电的音频放大器、具有基于3x TPA3223的直流/直流升压转换器。 只需控制 dU/dt 斜率即可完成浪涌控制。 最大 导通电压为24V、充电电容为3000uF。 启动时间灵活、介于50us - 150ms 之间。 这必须对 Q2完成。  

    2.无需反极性保护。 该功能必须是 PowerPath 控制何时电池应充电以及系统本身由固定24V 电源供电(因此只需使用理想的二极管功能)

    3.系统功能根据 LM7480x 数据表第1页的规定在充电模式期间外部输入显示为红色/蓝色。 在为电池充电时可以使用放大器(电池不能物理断开)。  

    4.不需要欠压/过压保护,但最好有

    5、过流保护是不必要的,短路保护是最好的。

    6.不需要过热保护,由外部 MCU 完成。

    这个特定的应用是否足够?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    从所列要求来看、LM74912-Q1是更好的选择、但它采用 VQFN 封装。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这是该 IC 的主要原因。 LM7480已在设计中正常工作、但封装需要更改。 还有其他想法吗? :D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    遗憾的是、不可以

    出于好奇心、您能帮助我了解包的问题吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    两个主题:手动焊接(这是一个私人设计,没有商业利益)和触点的机械稳定性,由于对 PCBA 的一些弯曲应力。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您提供信息。 现在关闭主题帖。

    如果您需要进一步的帮助、您可以在此处回复。

    此致、

    Shiven Dhir