This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bqStudio 连接错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396589/bq76952-bqstudio-connection-error

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我使用 EV2400来连接 bq76952。
bqStudio 已经自动识别器件、并且扫描寄存器有一个返回值、但是显示一条错误消息"在使用 I2CCRC 通信协议从器件读取的块中检测到 CRC 错误"。
并且无法在 "Data Memory"页面上读取任何值、则错误消息会显示"Operation Failed (操作失败)、因为所有数据闪存的初始读取都失败。 "
我已经下载了最新版本的 Bqstudio ,但它仍然是相同的错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhang、

    您能转弯吗 出错 自动刷新 在最左侧标记为‘Ω 的列中 仪表板 "并查看是否发生了任何变化?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我已经尝试过、但它仍然显示这些错误消息。
    I2C 器件地址正确、我也尝试更改 EV2400 I2C 时钟速度、但仍然无法解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhang、

    我注意到您的 EVM2400固件未更新至最新版本。 您能否尝试更新它、看看这是否有助于解决问题? 您可以在此处找到最新版本: EV2400固件文件

    此致、
    Alexis