This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:不确定如何根据需求选择合适的器件

Guru**** 2581625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK, TPS65988DJ, TPS65988DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393363/tps65988-not-sure-how-to-choose-the-appropriate-part-for-the-needs

器件型号:TPS65988

工具与软件:

您好!

我想为我的项目使用 TPS65988。 但是、TPS65988似乎有多个不同版本、例如 TPS65988DH、 TPS65988DJ 和 TPS65988DK 。  我是否可以知道  这3个器件之间的区别? 如果我的项目不需要支持 Thunderbolt 和 USB4、  这是否意味着这3个不同的器件对我而言是相同的 、 我 可以 使用它们中的任何一个? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 团队:

    我可否提供有关上述查询的最新资料? 此外、我们想为我们的应用选择 TPS65988DH。  由于不存在使用此器件的 EVB、因此我们已购买 TPS65988DJEVM 用于测试。 硬件和软件工具都适合我们吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 团队:

    抱歉推送。 由于我最近几天阅读了很多有关 TPS65988的文章、发现 TPS65988DJ 似乎与 TPS65988DK 的软件配置不同、因此我非常担心 TPS65988DJEVM  不能满足 我们的需求。  我可以提供有关此问题的最新信息吗?

    我们需要的目标是将端口1用于拉电流和灌电流电源、将端口2用于灌电流电源。 我们 只想使用内部开关来 实现该目的。 此外、两个端口也可以处理 USB 数据。 我们将使用 EVM 来模拟我们的用例、现在我仍在研究如何正确设置配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC:

    很抱歉耽误你的时间。 您知道设备之间的差异是存储在 ROM 中的固件配置、这是正确的。 TPS65988DK 是我们最新的 ROM 版本、是目前推荐用于所有 USB-ROM PD 交替模式应用的版本。 DH 和 DJ 版本非常旧、仅在遵循需要这些产品的旧版英特尔参考设计时才推荐使用。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。 既然我们已经在市场上购买了 TPS65988DJEVM 进行测试、我们是否可以知道 TPS65988DJ 与 TPS65988DK 之间有何差异? 我们是否仍然可以 通过 在 Application Customization Tool 中选择 TPS65988DH/ TPS65988DK 并将此配置加载到 TPS65988DJEVM 中以进行测试来创建项目? 因为我们想知道是否仍然可以使用  TPS65988DJEVM 来测试/验证 我们的开发功能。

    如第一篇文章中所述、 我们的 项目 无需支持 Thunderbolt 和 USB4。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于合规性固件和错误修复、硬件没有区别。 我仍会推荐 TPS65988DK、但您仍然可以利用 TPS65988DJEVM 进行开发。

    谢谢!

    Matt