This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:TPS35AA17AGADDFR TWD 太短

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3436-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395888/tps35-tps35aa17agaddfr-twd-way-too-short

器件型号:TPS35
主题中讨论的其他器件:TPS3436、TPS3436-Q1 TPS36

工具与软件:

您好!

我在使用 TPS35AA17AGADDFR 芯片时遇到问题。 我的 CWD 为100nF、CRST 为1.5uF。 因此、我预计 TWD 为0.495s (TWD=4.95e6 * CWD)、TD 为7.42s (TD = 4.95e6 * CRST)。

这是我的原理图。 我知道它是用于 TPS3436。 我不得不切换以获得可用性。 引脚排列的唯一区别是我将其标记为蓝色的配置引脚。

由于 RESET 和 WDO 在此型号中是"与"运算的、因此我希望引脚7在 SSTRT+TD 之前保持低电平。 然后、我希望 TWD 的值较高。 事实并非如此。 当我接通芯片电源时、引脚7保持低电平大约7秒钟。 然后、它仅产生高电平脉冲8ms、并再保持低电平7秒。

为什么复位后 TWD 不保持高电平? 为什么它只在8ms 内保持高电平?

我知道芯片的 TSD 为0、但我仍然希望 TWD 的引脚7在启动后和 TD 之后都为高电平。

我尝试将一个1uF 电容器连接到 CWD、但没有效果。 我还尝试将 SET1拉高(应将 TWD 乘以128)、但也没有效果。

您可以在我的示波器上看到这一点。 Ch1是引脚7、Ch2是 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您的咨询、我很乐意提供帮助。 您能仔细检查引脚1的状态吗? 由于在原理图中它用作 SET0、但对于当前器件、它是 MR 引脚、如果拉至低电平、则会将 WDO/RESET 输出置为有效。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    非常感谢您的答复。 我没有在引脚1上设置任何值。 我在3.3V 下测量它、该电压必须来自内部上拉电阻。 我知道我的原理图是错误的。 我将其视为 TPS35AA17AGADDFR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    WDO 连接到什么? 您是否能够断开 WDO 与该输入的连接?

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    它连接到 TPS2557DRBR 电源开关的使能引脚。 当然、我可以切断布线。 我应该保持上拉电阻正常吗?

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、切割该迹线后没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您是否能够使用 TPS3436器件测试此原理图?

    由于 WDO 在启动时持续保持低电平、因此您有4种原因中的1种。

    • VDD 低于 Vit
    • MR 保持低电平
    • CRST 或  CWD 意外接地
    • 过大的灌电流  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse。

    感谢您的回答。

    "您是否能够使用 TPS3436器件测试此原理图?" 遗憾的是不可以 我不得不切换到 TPS35AA17AGADDFR、因为在任何地方都找不到 TPS3436。 你知道为什么这是 BTW 吗?

    • VDD 低于 Vit:对于这个芯片、Vit 是1.85V 对吧? VDD 绝对高于该值。
    • MR 保持低电平:我测量的是高电平
    • CRST 或  CWD 意外接地:应该有电容器、但是焊接时可能有故障
    • 灌电流过大:驱动 TPS2557DRBR 使能引脚的情况不应该是这种情况、对吧?

    谢谢!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    在 TPS3436的第一轮发布中、我们仅发布了 TPS3436-Q1、后者是经过 AEC-Q100 (汽车)认证的 TPS3436版本。 TPS36也是如此。(窗口看门狗+ TPS3436的 voltagesupervisor 版本)

    https://www.ti.com/product/TPS36-Q1

    https://www.ti.com/product/TPS3436-q1

    是、 TPS35AA17AGADDFR、阈值为17*。05+1 = 1.85V。

    是的、具有驱动高阻抗输入(如 TPS2557DRBR 的使能引脚)的 RESET 引脚不应该是问题。

    您可以检查的其他几项内容:

    • 接地之间保持高阻抗、只需要确保内部 NMOS 将 RESET 拉低。   
    • 启动期间 CRST 和 CWD 的范围热(因为该器件仅在启动时获取时序样本、然后在运行期间利用内部振荡器。

    Jesse