This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:LM22678TJE-5.0 IC 故障所需帮助

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375649/lm22678-assistance-needed-for-lm22678tje-5-0-ic-failure

器件型号:LM22678

工具与软件:

我希望能够就我们在设计中遇到的 LM22678TJE-5.0 IC 问题向您寻求帮助。 下面、我概述了我们的设置细节以及我们面临的具体问题。

电源详细信息

在由电池系统供电的 PCB 设计中、我们使用的是 LM22678TJE-5.0 IC、其规格如下:

  • 电压 :25.9V 额定电压、最大输入电压29.5V。
  • 最大电流容量 :电池能够提供高达60A 的电流。
  • 保护 :在 PCB 和电池之间安装了5A 保险丝、以提供过电流保护。

原型测试

在原型设计阶段、我们在高阻抗负载下测试了 IC:

  • 性能 :IC 在高电流条件下按预期工作、没有任何损坏迹象。

有助于防止出现现场故障

尽管进行了成功的原型测试、但我们在现场发现了以下问题:

  • 安全运行 :LM22678TJE-5.0 IC 在我们的一款最终产品中失败。  IC 无法提供预期的5V 输出、它看起来像是 内部损坏了。
  • 不同之处 :发生这些故障时、客户无需进行任何物理处理或更改、表明操作环境中存在潜在问题。

具体问题

我们希望了解这些故障的可能原因、我们有两个主要关注领域

  1. 电压瞬变或尖峰

    • 电源中的电压瞬变或尖峰是否可能导致这些 IC 故障?
    • 您能否建议任何其他保护措施来缓解这些潜在问题?

我们非常感谢您的见解以及您可以提供的任何建议、以帮助我们解决这些问题。

下面附上电路图供您参考。

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、超出器件 ABSMAX 额定值的输入瞬变是潜在的损坏源。 根据原理图中的注释、看起来可能的最大输入电压为43V。 Vin 的器件 ABSMAX 为43V、这意味着任何超过43V 的过冲都可能导致器件损坏。 器件应防止违反 ABSMAX 条件、这一点很重要。 如果您预计瞬变会高达器件的最大额定值、建议在输入端使用 TVS 钳位二极管。

    您期望从电池获得多大的瞬变?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在理想情况下、最大电压将为29.4v、有关最大输入的注释为通用备注。

    我们将考虑使用 TVS 二极管来保护 IC、同时预计会出现电压尖峰的其他故障情况是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 PCB 布局以供审查?

    从工作原型到最终设计是否有任何变化?

    似乎是有原因导致了器件的电气过载。 您是否能够测量电池输入端的最大可能瞬态?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    请找到 PCB 布局的以下附件。 如果您可以访问该文件夹、请告诉我。

    https://monovative-my.sharepoint.com/:u:/p/aakash_parmar/ESBcw7w0ISBFuccIeo-53wcBl3HfitmsZpvexwAuVOaq8Q?e=kYurhS

    • 从工作原型到最终设计没有变化。  
    • 我们尝试从电池输入测量任何瞬变、但未观察到任何瞬变。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请以 zip 文件夹的形式提供 PCB 或 gerber 文件、并将其发布到该主题中。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以给我发送您的电子邮件地址、或者通过 hareshp@monovative.com 与我联系吗?

    我们通常不喜欢公开共享有关 PCB 的信息。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受连接请求、然后以 E2E 直接消息形式发送布局文件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、已经发送了光绘数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了直接消息并将进行回复。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的故障案例波形?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于一段时间内我们还没有回头、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、您可以打开新主题帖或回复重新打开此主题帖。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DSO 数据、其中测量了57.6v 尖峰。

    现在、我们必须保护 LM22678 IC 不受此尖峰的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果存在如此高的瞬态、违反了43V 的绝对最大输入电压、器件将损坏。 为将电压保持在 LM22678的限制范围内、您需要使用钳位二极管等保护方法。

    以下是有关选择 TVS 二极管的资源: https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf

    此外、根据本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf、确保所有输入滤波器都具有适当的阻尼

    如果未对输入滤波器进行阻尼、 则可能会发生振荡、这可能会超出器件的绝对最大额定值。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于一段时间内我们还没有回头、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、您可以打开新主题帖或回复重新打开此主题帖。  

    此致、

    Ridge