This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:OCP 限制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397119/bq25185-ocp-limit

器件型号:BQ25185
Thread 中讨论的其他器件: BQ25180

工具与软件:

我在具有无线电的设计中使用 BQ25185、该无线电会产生超过3.13A OCP 限制的电流脉冲。 是否想知道 TI 是否有类似的支持 VINDPM 的充电器允许我在无线电传输时禁用 OCP? 占空比为10%时、电流脉冲持续时间为8.5ms、仅当锂离子电池处于电池放电曲线的较低电压部分时才触发 OCP。 我能够降低升压稳压器的输出电压以购买一些裕度、但我无法在不触发 OCP 限制的情况下降低到3.2V 电池电压。 我还要评估无线电电源输入上的额外大容量电容、以便使升压稳压器输入端的电流平滑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    唯一一种类似的替代充电器是 BQ25180、它是具有禁用 OCP 功能的类似器件、而不是3.125A BATOCP 功能。 这是一款 I2C WCSP 器件、具有与 BQ25185类似的功能、但它没有 BATTRACK VINDPM、而是4.2V VINDPM 设置、默认情况下也会禁用 VINDPM、因此需要在启动时、复位后和在应用任何大负载之前退出运输模式后启用 VINDPM。

    我建议尽可能减小尖峰幅度、它会定期产生相当高的电流。

    此致、

    Juan Ospina