请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185 Thread 中讨论的其他器件: BQ25180
工具与软件:
我在具有无线电的设计中使用 BQ25185、该无线电会产生超过3.13A OCP 限制的电流脉冲。 是否想知道 TI 是否有类似的支持 VINDPM 的充电器允许我在无线电传输时禁用 OCP? 占空比为10%时、电流脉冲持续时间为8.5ms、仅当锂离子电池处于电池放电曲线的较低电压部分时才触发 OCP。 我能够降低升压稳压器的输出电压以购买一些裕度、但我无法在不触发 OCP 限制的情况下降低到3.2V 电池电压。 我还要评估无线电电源输入上的额外大容量电容、以便使升压稳压器输入端的电流平滑。