This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:采用正 Vo 和负 IO 的降压控制器设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397420/lm5148-buck-controller-design-with-positive-vo-and-negative-io-design

器件型号:LM5148

工具与软件:

大家好、TI 专家:

 在我的设计中、我需要将电路网络钳位到大约+30V、图如下所示。

电流源为1A out、Vo 是我要钳制的网。 +45V 为系统输入功率。

我想将 U 的负电压 LDO 连接到 GND、但功率损耗太高。

所以我将使用开关模式降压转换器 LM5148、并使用外部 MOSFET、电感器和电容器。

Vin=45V、Vout=30V。 但我感到困惑:转换器能否很好地将电流从 Vout 转换为 Vin? 因为在惯例中、我们使用降压转换器作为正 Vout 和正 Iout。

您能给我提供一些关于我的应用的提示吗? 或一些要研究的建议或参考设计。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang:

    只需确保将器件设置为 FPWM 模式以实现 CCM 模式运行、并且电源将灌入负1A 电流。  希望这对您有所帮助。

    David。