This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396324/lm5160a-lm5160

器件型号:LM5160A

工具与软件:

请教个问题:对于COT控制方式来说、当VFB=Vref时、就应该开通固定时间。为啥途中纹波有尖刺时、开关也在不停切换、没有导通固定的时间长。μ A

控制输出纹波并通过恒定导通时间稳压器设计实现 ESR 独立(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofeng:

    它没有进行开关。  "途中纹波有尖刺"指的是哪种迹线?  导通时间实际上在导通后相同(请参阅图2和3中的水平时间刻度)。  在图3中、开关跳过 多个周期、开关脉冲前面出现振铃是由于跳过多个周期后进入 DCM。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说的是箭头指向的内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Xiaofeng 的澄清。  我来结束该主题。  祝您在项目中一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题、箭头出现振铃的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您通常在 DCM 死区时间中看到的典型开关节点振铃。   在此波形中、电路在 CCM 中运行、但它跳过几个周期、电感器电流在再次恢复开关之前下降到零、因此 SW 看到电感器和 SW 的等效电容器之间出现谐振。  等效电容器基本上是整流器二极管和高侧 MOSFET 的固有电容器组合。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Youhao