This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1146 (支持 UHBR10)和 TUSB1046 (支持 UHBR3)有何差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396923/tusb1046a-dci-what-is-the-difference-btw-tusb1146-supporting-uhbr10-and-tusb1046-supporting-uhbr3

器件型号:TUSB1046A-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1146

工具与软件:

嗨、团队:

我知道、这些差异仅是 AEQ。 但是、 TUSB1146 仅支持 UHBR10、而 TUSB1046仅支持 UHBR3。 它仅仅来自自适应均衡吗? 因为 USB 信号速率也相同。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    TUSB1046支持 DP1.4 HBR3或8.1Gbps。 TUSB1146支持 DP2.1 UHBR10或10Gbps。 TUSB1046不支持 AEQ、而 TUSB1146支持 AEQ。 TUSB1046和 TUSB1146均支持 USB 3.2 Gen 2x1或10Gbps。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我从数据表中知道这些、但我的问题是、为什么仅通过 AEQ 支持 DP 合规性会有所不同?

    例如、在 UHBR10上有一个测试、具有 AEQ 的 TUSB1146能够通过、但 TUSB1046无法通过。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    支持的 DP 合规性不由 AEQ 决定。 支持的 DP 合规性由转接驱动器设计本身决定。

    TUSB1046最高只能支持 HBR3或8.1Gbps、无法通过 UHBR10合规性测试。 UHBR10超出了 TUSB1046设计规格。  

    TUSB1046仅支持固定 EQ、因此必须调整 EQ 才能通过 DP 合规性测试。 TUSB1146支持 AEQ 和固定 EQ。

    谢谢

    David