This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:ADCIN1引脚配置

Guru**** 2553760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397111/tps65987d-adcin1-pin-configuration

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

您好、支持团队:

我想问一下如何为我的应用设置 ADCIN1引脚。  

我的应用:UFP、仅供电电源、100W。 通过 SPI 闪存配置。 我想将两个 PPHVx 内部开关一起用于 VBUS 电源路径。

我可以使用此表的第一行吗? 它能够正常工作吗? 或者您建议采用不同的引导模式配置吗? 我的应用中没有电池。  

谢谢你

此致、  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此选择应该没有问题、因为需要加载固件才能使您的配置正常工作。

    此致