This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:稳压器输出未调节、即使未触发 ILIM、软启动也保持低电平

Guru**** 2943020 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396463/lm5145-q1-regulator-output-not-regulating-soft-start-held-low-even-though-ilim-is-not-triggered

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

工具与软件:

我已经按如下所示设计了电路。 电路在仿真中运行得很好、但在测试设计的电路板时、我似乎有一个问题、软启动一直保持低电平。 我的主要理论是存在负载故障、其中 ILIM 信号以某种方式低于指定的3mV ILIM 阈值、我已经确认其在空载时不处于360mV 左右。 我还使用了 Boostrap 配置电阻器、并确认、没有可以看到会引发任何问题的任何明显振铃。 不过、SS 引脚保持低电平、看起来仍处于某种负载故障下、因为我可以看到它与反馈引脚之间的交互。 请参阅用蓝色显示反馈的示波器捕获和用红色显示软启动的示波器捕获。 我还看了一下补偿网络、我看不到任何问题。 此设计中是否缺少任何内容?

感谢您的宝贵意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suliman:

    请发送一个针对此设计的完整快速启动文件。  

    是不是只有一个板导致了问题? 检查 EN 电压是否为高电平。 COMP 也应该很高。

    请注意、TO-263/D2PAK FET 在此处不是很好。 最好使用5 x 6mm 封装器件。 该 AOS FET 尤其具有超高的 Qrr、这可能会导致噪声问题。  https://www.aosmd.com/res/datasheets/AOB66919L.pdf 

    此致、

    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我看到这里的 fsw 非常高、因此请检查 VCC 电流消耗。 每个 Qg 都有一个 FET 的栅极驱动电流分量。 则可能超出了 VCC 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    非常感谢您的响应、对于漏掉的相关信息很抱歉、但我使用 CSD18563Q5A 作为我的 MOSFET (使用仿真器中的 CSD18563Q5A、因为它具有类似的 RDS)。我检查了 VCC 引脚、它在7.5V 时看起来非常稳定。 我会尝试降低开关频率(目前为400kHz)以查看是否有任何变化。 我还将尝试在低侧 FET 上添加一个栅极电阻器(因为我安装了一个2.2欧姆的引导加载电阻器) 、看看情况是否有所改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需在低侧 FET 上添加栅极电阻器-它确实不会影响开关(除了降低栅极电压以及在 SW 电压上升时可能导致栅极电压尖峰)。 此外、您使用的 FET 具有低 QG、因此它不具有 VCC 电流限制。

    您能否验证 SS 引脚未短接到低电平。 您是只在一个器件上看到此信息、还是在多个器件上看到此信息?

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、软启动引脚绝对没问题、我解决了这个问题、这是一个有趣的发现。 反馈布线上的噪声是导致"负载故障"的原因。 我切断了反馈迹线并将其分开连接、使其在任何点都不会进入开关节点平面下方(出于散热原因、我制作了一个较大的平面)、并且问题得到解决。 我在数据表的任何地方都没有看到、由于软启动引脚保持低电平、我推断出的负载故障可能是由反馈引脚上的噪声引起的、因为我所看到的唯一故障是负载故障、UVLO 和热故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 FB 是一条关键布线、应该尽可能短(保持下部 FB 电阻器刚好跨过 FB 和 AGND 引脚)。 此外、参考数据表中的布局指南、SW 应是绝对最小面积。 散热方法是使用电感器、并在高侧 FET 漏极上使用铜、而不是 SW 铜。

    此致、

    TIM