This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在跟随器模式下同步的最大频率

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396697/ucc28951-maximum-frequency-at-sync-in-follower-mode

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

 UCC28951的数据表(第33页)提到了同步频率必须大于或等于转换器频率的1.8倍、但最大限值是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指出转换器可以在高达1 MHz 的速率下运行。   转换器初级侧的带宽为500kHz、次级侧的带宽为1 MHz。

    最大灌电流频率(fsink_max) 为1 MHz。  RT 对主开关频率(FSW)和内部时钟频率(2*FSW)进行编程。  主时钟是您尝试同步的时钟。

    如果您尝试同步到1 MHz 的最大频率、则必须通过正确选择 RT 将 UCC28951的 FSW 设置为555kHz。  

    fsw*1.8=fsink_max

    Fsw = FSW/1.8 1 MHz = 555kHz

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、