This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:应用程序问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385143/tusb1064-application-issues

器件型号:TUSB1064

工具与软件:

嗨、团队:

在 Type-C 端添加了 TUSB1064RNQR 交叉芯片 我们发现、使用5米或10米 Type-C AOC 电缆时、AUX 交互可能会不成功、从而导致 DP 不显示图像;如果我们跳过 TUSB1064RNQR 并连接 DP、那么我们可以正常交互并显示图像、
TUSB1064RNQR 芯片在 AUX 上具有多大的衰减、该如何对其进行改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 您是否能够展示整个 AUX 路径的原理图? TUSB1064不会衰减 AUX 信号、因此我希望确保连接正确。

    您可以在此处附上原理图、如果要私下共享、您可以通过接受我的友谊申请、在 E2E 上直接发送 pdf 文件。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shane、

    该简单方框图如下所示

    我们认为连接是正确的、因为只有当我们使用5米或10米 Type-C AOC 电缆时,才会出现没有画面的现象、当没有画面时,USB 是良好的;

    e2e.ti.com/.../TYPE_2D00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当您将显示器插入 DP 主机时、主机是否识别该显示器?

    我想知道是 AUX 还是主链路是问题所在。 如果能够看到显示屏但未显示视频、则可能是主链接线路衰减过多。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机无法识别该显示屏或获取  不正确的 EDID

    我们的客户也做了一些测试

    Lenovo T14 Gen 1 (视频无法通过)

    Lenovo T16 Gen 2 (视频无法通过)

    MacBook Pro M1 2020–Sonoma 14.2.1 (视频无法通过)

    MacBook Pro M1 2021–Sonoma 14.5 (视频无法通过)

    英特尔 NUC–第12 代 i5–Windows 10 (视频无法通过;您可以看到它正在尝试同步、但信号不会锁定)

    英特尔 NUC– 第13代 i5–Windows 11 (视频无法通过;您可以看到它正在尝试同步、但信号不会锁定)

     唯一成功运行的计算机是 Mac Mini M1 2020 - Sonoma 14.5 (视频和 USB 工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1.是否可以探测1064附近的 AUX 线路、并在连接 USB/DP 源时检查共模电压?  TUSB1064要求 AUXP 的共模电压最小为0、最大为0.4V。 要求 AUXN 上的共模电压最小值为2.7、最大值为3.6V。

    2.如果 CMV 正常、您是否在使用长电缆时看到 TUSB1064的 SBU 输入和 AUX 输出之间的 AUX 信号发生任何变化? 您在输出端看到任何信号了吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    当 USB/DP 源插入、Ω 时

     AUXP 上的共模电压为0.46V 而 AUXN 仅为0.38V;

     当我们使用长电缆时、1064之后会有一些波形丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    AUXn 共模电压超出了我们器件的规格范围。 由于 DP 拉电流和 DP 灌电流之间的10:1电阻分压器、AUXn 应偏置到接近3V:

    您已经有灌电流侧连接、因此我想 确认您测量的是1064附近(1064 AUX 引脚和交流耦合电容器之间)。

    短电缆和长电缆的共模电压是否不同? 如果是、您可能需要尝试其他长电缆、看看 AUX 是否通过。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

     短电缆的共模电压 为2.7V 至3V。 我们测试了很多电缆、 两家公司的电缆共模电压异常。 其他电缆正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这似乎是异常电缆的问题。  您是否使用 CMV 读数良好的长电缆?

    如果没有、您 可能需要另一根电缆。 异常电缆是否可以正常工作、以便将视频直接从源端传递到 DP 视频接收端? (中间没有1064电路板)

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我希望您做得好、您能看一下我之前提出的问题吗?

    如果您不再需要支持、我可以将其标记为已解决。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、 、感谢 Shane。我们已经通知电缆厂这些条件。他们将修改电缆

    再次感谢

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的响应。 如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane