This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:用于1节纽扣电池的电池监测 IC

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397406/bq76905-battery-monitoring-ic-for-1-cell-coin-battery

器件型号:BQ76905

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于1节纽扣电池(LIR1620)的电池监控 IC。
https://www.powerstream.com/p/Lir1620.pdf

系统的负载电流仅与0.1mA 有关、因此我担心是否有电池电平监测 IC 可以处理此类电流量。 如果您有任何推荐的 IC、请告诉我。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、我们没有任何支持1的监控 IC。 您可能需要向监测计团队咨询他们的建议、因为他们有多个1解决方案。

    此致、

    Max Verboncoeur