This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:充电期间的电池保护

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ25895, BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397073/bq25895-battery-protection-during-charging

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25629、BQ25618

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将使用 BQ25895电池充电器 IC 与锂离子聚合物电池。  

电池规格:
1) 1)标称电压3.7V
2)典型容量:330mA
3)标准充电: 66mA
4) 4)快速充电:165mA
5)充电电压:4.2V


我们已设置 BQ25895、电池充电电压为4.16V、快速充电电流为128mA、预充电电流为64mA、终止电流为64mA、并且我们禁用了看门狗计时器。 这个终止电流可以吗? 我们的过充电保护将会运行? 禁用看门狗计时器会影响我们的电池充电保护系统?

请在此处帮助我们了解终止电流和过充保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    -禁用看门狗计时器对保护系统没有影响。 通过禁用看门狗计时器、可确保寄存器配置不会因看门狗过期而复位回默认值、但所有保护功能仍将相同。  

    -如果 VBAT 为 VREG 的104%(在4.16V 的情况下),电池过压保护将触发。 如果检测到电池过压、则会立即禁用充电、直到电池电压降至正常水平。 电池过压保护在数据表第8.2.15.1节中进行了说明。

    -您的终止电流设置没有问题。 终止电流只需设置为低于快速充电电流。 当电池接近充满电时、充电电流将开始从128mA 快速充电设置中降低。 一旦电流降至终止电流阈值以下、充电器 IC 将终止充电。  

    不过、请注意、与更高的电流相比、在最小64mA 设置下、终止电流精度将更差。 鉴于您的设计似乎使用具有低充电电流要求的小电池、您可能希望考虑使用具有较低最小终止设置的充电器 IC、这反过来将在较低的终止电流下提高精度。 BQ25629和 BQ25618是几个替代 IC 选项。  

    为了阐明在您的设计中使用 BQ25895不存在问题、但鉴于您希望使用的低充电电流和终端电流、上述其他充电器 IC 可能更适合。  

    此致、

    Garrett