This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:USB PD 和太阳能充电原理图建议和验证

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397472/bq25798-usb-pd-and-solar-charge-schematic-recommendations-and-validation

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25730

工具与软件:

您好!

对于传感器节点项目、我们将使用容量高达17500mA 36V 的单节3.6V 锂离子电池组。

传感器节点应使用 USB (USB C 类 PD、我们将使用 TPS25730 USB PD 控制器)和12V 太阳能电池板或5V 输出 SMPS 进行充电。 (VCC 引脚表示太阳能电池板、5V 表示 SMPS OUT)

原理图已附后、

该应用应在  BQ25798的 VBUS 侧(VBUS VAC 和 ACDRV 连接)使用什么拓扑? 选择低于1GHz?

是否应该使用背对背 FET?

当 PROG 引脚通过3K 电阻连接到 GND 时、SYS 输出(电压)应该是多少?

您能否验证原理图?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    对于 BQ25798 VAC 和 ACDRV 连接、如果无法同时连接太阳能电池板和 USB-C 输入、则不需要多路复用器 ACFET。  在这种情况下、ACDRVx = GND 且 VACx = VBUS。  否则、我建议在输入源之间将 ACFET 连接到多路复用器。  SYS 电压跟随 BAT 引脚上升至 VREG (即4.2V)。  SYSMIN 电压必须设置为低于 VREG、以便在电池放电时提供最小系统电压。  根据下表、当 PROG = 3k 时、默认的 MINSYS 电压为3.5V。  主机可以发送 I2C 命令以更改该值:

    请注意、当 V (BAT)降至低于 SYSMIN 时、用于找到太阳能电池板的最优 MPP (VINDPM)设置的 EN_MPPT 功能会自动禁用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回答、

    不会同时进行连接、所附原理图是否正确?

    此外还连接了 SMPS 电路。

    对于太阳变体、SMPS 及其组件不得放置。

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我在 BQ 器件原理图中没有看到明显的错误。  我不支持 SMPS 器件、但看起来合理。

    此致、

    Jeff