This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:输出引脚上的 SS 线路通道极性

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397266/hd3ss3220-ss-lines-lane-polarity-at-output-pins

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我读出可以交换 SS TX RX 线的极性、因此我交换了引脚17 16和引脚21 20的极性(见图片)
然后是否也可以交换输出引脚的极性? 引脚6和7以及引脚9和10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

       USB3规范允许进行极性交换、因此您 也可以交换引脚6/7和9/10。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!