This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:Cin Cout 要求

Guru**** 2502255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396640/lm25066a-cin-cout-requirement

器件型号:LM25066A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望减小输入和输出侧的电容。 我想知道器件的输入和输出电容要求? 我知道增加输入和输出电容有助于提高瞬态性能。 您能建议推荐的值吗? 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    如果它们可以最低(大约0.1uF)、则没有问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     输入和输出电容器都可以使用0.1uF?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     输入和输出电容器都可以使用0.1uF?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    输入侧0.1uF (如果电源不远离输入引脚)

    输出侧电容取决于最终应用/下游负载。

    谢谢  

    Amrit