This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:有关布局检查的查询

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396872/tps2662-query-regarding-review-of-layout

器件型号:TPS2662

工具与软件:

您好!  

我们在 其中一个设计中使用了 TPS26625DRCT IC、我已随附了其原理图电路图像和 PCB 文件、其中所需的 IC 具有标识符 U28和 U29。如果遵循指南、您能否查看随附的布局是否正确。

此致、

Nitesh

 e2e.ti.com/.../A4400_2D00_A00_2D00_PCB.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    不要将 RTN 引脚连接到 GND 引脚。  

    将系统地连接到 GND 引脚。  

    dVdt 电容器、您可以根据输出电容使用。 您可以通过设计计算器获取这些值。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!  

    感谢设计审查和响应、由于我们目前已将 RTN 引脚连接到 GND、这将产生什么影响? 根据数据表、它将禁用反极性保护、并 在发生反极性事件时损坏。  

    这是唯一的影响还是会影响其他一些功能?

    根据我 在本例中的理解、反极性是向 OUT 引脚施加输入电压时、您能否告诉我我我的假设是否正确? 此外、如果我们不想使用反极性保护该怎么办?

    另外、您能否还回顾一下布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    是的、正确。 不会出现反极性保护。

    您能否以 PDF 格式发送布局文件?

    谢谢