This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C9T:非线性控制- OSR/usr

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389910/tps536c9t-non-linear-control-osr-usr

器件型号:TPS536C9T

工具与软件:

您好!

我是纬创电子有限公司、

我们有关于在 TPS536C9T 上使用 Fusion Design Online v7.10.5的一些问题、

(1)虽然我们知道 TBLANK 是控制器、但它也限制了向任意两个相邻相位发送脉冲的间隔时间、

但我想知道我们如何使用 OSR_TBLANK 进行瞬态吗? 它是否仅用于多相?

如果我们选择更小或更大的值、会产生什么影响?

(2) OSR_BLANK 有什么含义? 例如、当我们选择11b:8us 时、这意味着我们选择 Pulse
只在 TONmin 截断? 此外、注释中的意思是"在 OSR 设置后哪个 OSR 消隐"?  

此致、

林戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ringo、

    OSR_TBLANK 设置 OSR 事件期间 PWM 脉冲的间隔时间。 因此、具有更高的 OSR_TBLANK 将实现更有效的过冲衰减、但恢复时间也会更慢。 由于单相上的脉冲间的时间长于 OSR_TBLANK、它在单相运行中不会产生影响。

    OSR_BLANK 设置 OSR 响应的持续时间。 它设置控制器在返回正常运行之前在 OSR 下运行的时间长度。 它不会更改 OSR_CFG、OSR_CFG 用于选择控制器将采用何种 OSR 响应。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    谢谢你。

    那么、USR_TBLANK 表示同样的事情对吗? 唯一的区别是 USR 用于 Vundershoot。

    我还注意到"USR TBLANK EN"和"USR_NAP"如下所示、

    (1)启用/禁用基于 USR1的消隐有什么含义、 我们如何使用它 来改善瞬态?

    (2)什么是 USR_NAP? 添加相位数?

    (3) USR 仅适用于多相吗? 它对单相生效吗?

    此致、

    林戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ringo、

    是的、如果 USR_TBLANK 被启用、USR_TBLANK 设置一个 USR 事件期间脉冲的间隔时间。

    USER_TBLANK_EN 设置在 USR 期间是否使用 USER_TBLANK 代替正常 TBLANK。 如果禁用、将使用正常的 TBLANK、但 USR 仍将处于活动状态。

    USER_NAP 是控制器在 USR 期间可以添加的可用相位数。

    由于添加相位和 TBLANK 仅适用于多相、因此 USR 不会影响单相。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    因此、非线性控制中有3种 TBLANK、包括计时部分中的 OSR_TBLANK、USR_TBLANK 和 TBLANK1、

    (1)您提到正常 TBLANK、它是计时的 TBLANK1吗?

    (2)是时序的 TBLANK1含义、即在瞬态事件期间控制相邻相位内的 PWM 脉冲时间  

    它只影响多相、不影响单相吗?

    TBLANK1越短、瞬态下冲是否越好?

    如果是、是否建议将其设置为0nS? 我知道、如果相位之间的消隐时间太短、则会影响12V 输入电压的稳定性。

    (3)"开始"的含义和开始时间是什么? 如何使用它来改善瞬态性能?

    (4)让我再次检查一下、非线性控制仅在瞬态事件期间影响 PWM 脉冲的时序对吗?

    在静态状态下、它不应影响 PWM 脉冲。

    (5)你建议将这些非线性控制与 OSR/USR 和定时一同使用以改善瞬态的优先级是什么?

    首先调优"OSR/usr"或者先调优"Timing"?

    此致、

    林戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ringo、

    1.可以, TBLANK1是正常的 TBLANK ,不是在 OSR 或 USR 事件中使用。 它适用于在稳态以及不超过设定 OSR 或 USR 限制的瞬变期间。

    2. TBLANK1用于调整 PWM 脉冲之间的最短时间。 它只在多相期间起作用、因为单相上的脉冲之间的正常延迟将长于 TBLANK。 减小 TBLANK1将提高瞬态速度、但会降低稳定性。 不应将其设置为低于所需瞬态性能要求的值。

    3.启动参数在启动过程中或首次启用系统时使用。 TBLANK_START 和 MINTON_START 应短于 TBLANK1和 MINTON、以便系统更快地进入稳态。

     定时设置将在稳态以及瞬态期间适用、这些瞬态不会触发 OSR 或 USR 设置。

    5.仅当出现过冲和下冲问题时才应调整 OSR 和 USR、否则时序应调整为非线性控制。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、

    感谢您的详尽解释和耐心!

    此致、

    林戈