This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:选择问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396968/tps62441-q1-selection-issue

器件型号:TPS62441-Q1

工具与软件:

1. 双通道降压、最好具有 D 的功能安全等级、还可以考虑 B 和 C。 输出为3.3、1.5V 和1A。 封装越小越好。 TPS6244x-Q1是否是最佳选择?

2. TPS6244x-Q1的功能安全等级是多少?

3、按照1项要求,是否有其他更合适的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    此器件具有功能安全型。 通常情况下、客户使用主管来满足系统级要求。 您是否在寻找双通道? 您还能分享终端设备吗?

    谢谢!

    法尔海恩