This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:UCC27424的输出脉冲重叠

Guru**** 2511435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396654/ucc27424-output-pulses-of-ucc27424-overlap

器件型号:UCC27424

工具与软件:

在 UCC27424的输入端子上施加的 PWM 脉冲具有325ns 的死区时间、但输出端子的 PWM 脉冲重叠。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    UCC27424在器件中没有死区时间。 您是说您是自己实现死区时间? 您能否提供两个输入和两个输出(在驱动器引脚上)的波形?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    初级侧输出信号上的死区时间看起来足够、但次级侧上的死区时间似乎不再足够。 看起来次级侧输出压摆率较慢、这会导致重叠。 这很可能是由于次级侧的延迟、因此应尝试减小 C1和 C2的电容、看看结果如何。

    顺便说一下、 我看到您使用推挽式拓扑来驱动半桥。 本应用手册可能有助于进行设计: https://www.ti.com/lit/an/slla602/slla602.pdf

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过减小 C1和 C2电容值、开始时的脉冲开始相互重叠。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ... 感谢您共享文档链接。 我根据这种方法进行了设计、现在我将获得具有正确死区时间的正确脉冲。 再次感谢。