This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:重新构建实验01后、无法下载.x0文件

Guru**** 2527960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138CC64EVM-030, USB-TO-GPIO2, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396608/ucd3138-fail-to-download-x0-file-after-re-build-lab01

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

您好!

我无法在 CCS 上重新构建和下载 UCD3138的 Lab01。

当我将原始.x0文件下载到 UCD3138CC64EVM-030时、我可以通过 UCD3138器件 GUI 的存储器调试器看到这些字符串的内容。

但是、在 CCS 上重新编译 Lab01后、新的.x0将不起作用。 我发现.x0遗漏了第1行(似乎是32个字节)。

而且我在内存调试器中加载新的.map .pp 文件也失败。


我不知道我错过了什么。

感谢您抽出时间回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emin:

    我认为您无需担心查看.x0文件的代码。 您能否确认您已经按照此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352388/ucd3138-ucd-3138cc64evm-030/5191636?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A525510#5191636中的说明执行了入门步骤

    您好、Tasmiya

    我认为您对如何使用 UCD3138存在误解。 请  再次参阅实验室培训视频的"基础知识和工具"部分。 或者、查看 UCD3138x 器件简介应用手册。  

    第1步:  下载 Fusion Studio GUI。 下载 Fusion Studio GUI 时、您将安装3个程序:Fusion Studio Online、Fusion Design Offline 和 UCD3xxx 器件 GUI。

    第2步:  您只能将 Code Composer Studio (CCS)用于  从构建排除  而非闪存。 因此、您下载 UCD LLC EVM 固件并在 CCS 中打开项目。 在 CCS 上、您可以根据需要对固件进行任何更改。 对 UCD 项目满意后、请点击  从构建排除  CCS 将构建项目。 本质上、作为 UCD 工程、CCS 将在工程构建文件夹中生成.x0文件。 对比度  从构建排除  在适用于 UCD LLC 固件的 CCS 中、将自动生成.x0文件。 请确保在中选择正确的 UCD 目标  从构建排除  设置。

    第3步:  生成.x0文件后、您将打开 Fusion Studio  UCD3xxx 器件 GUI . 通过 USB 转 GPIO2适配器将 UCD3138A 控制卡与计算机连接。 USB-TO-GPIO2 适配器通过进行通信  PMBus 、而不是 JTAG。 点击 GUI 中的"Scan Device in ROM Mode"(ROM 模式下扫描器件)。 绿色的"找到 ROM..." 日志中应该会显示消息。 如果没有、则说明您的适配器或 UCD 芯片有问题。  

      

    第4步:  现在可以在 ROM 模式下检测到您的 UCD 芯片、点击"Firmware Download"。 导航至生成.x0文件的文件夹、然后选择.x0文件。 点击"Download"。 当"Found DC-DC LLC Firmware..."时、LLC 固件将已成功刷写到您的 UCD3138A 中。 消息显示。 固件现已刷写到您的 UCD 芯片中并可供使用。

    第5步:  。  Fusion Studio Online  GUI 允许您更改环路补偿和其他参数  实时  同时 UCD 运行在硬件上。 您需要在 UCD3138控制 EVM 时、保持通过 USB 转 GPIO2适配器将 UCD 连接到计算机。  Fusion Studio 离线  用于查看 UCD 项目的示例。

    第6步:  对固件满意后、您可以使用 JTAG 和 XDS110适配器将最终生产固件刷写到 UCD 中。 仅当固件经过全面测试并将进入最终产品时才应执行此步骤。 您无需出于调试和测试目的使用 JTAG。

    此致!

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我想我发现了这个问题。 安装后必须更新 CCS。 更新后即可正常运行。

    感谢您的支持。