This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:关于升压运行期间的栅极信号(HDRV1、LDRV1)和自举操作。

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176EVM-HP, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395960/lm5176-regarding-the-gate-signals-hdrv1-ldrv1-and-bootstrap-operation-during-boost-operation

器件型号:LM5176

工具与软件:

你好。 我们当前正在使用评估板(LM5176EVM-HP)检查电路。

我需要一些数据表中未指定的 LM5176附加信息:  

在升压操作期间、HDRV1固定为高电平、LDRV1固定为低电平。

LM5176在升压运行期间如何为自举电路充电?

我们知道、必须切换 LDRV1才能对自举电路进行充电。

 下图显示了升压操作期间的每个栅极信号。

此致、

高野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takano:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    LM5176观察引导电容器(BOOTx)上的电压。 如果电压由于泄漏电流而低于阈值电压、它将进行再充电周期、并在短脉冲内将 SWx 置于低电平。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    请告诉我在执行充电周期时栅极信号是如何工作的。

    在执行充电周期时、我们对栅极信号有效的理解如下。 (以升压操作为例。)

    引导电容器(BOOT1)电压降至阈值电压以下。

                  ↓μ A
    LDRV1变为高电平、HDRV1变为低电平。
                  ↓μ A
    SW1变为低电平。
                  ↓μ A
    至引导电容器的充电已完成。
                  ↓μ A
    LDRV1变为低电平、HDRV1变为高电平。

    此致、

    高野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takano:

    让我再次确认这一点-我将在本周结束时再回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takano:

    我需要修改我的初始评论。 LM5176具有内部充电电路、该电路 从开关侧对非开关节点上的自举电容器进行充电。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    在升压操作期间、每个 BOOTx 的充电操作是什么?

    我们的理解如下。
    BOOT1:从 LM5176的内部充电电路充电。
    BOOT2:由 LDRV2的开关操作充电。

    此致、

    高野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takano:

    是的、您的理解是正确的。

    反之亦然

    BOOT1:由 LDRV1的开关操作充电  (或更详细地说明 SW1)。
    BOOT2:从 LM5176的内部充电电路充电。


    此致、

     Stefan