This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:具有可调输出电压的 LM5149、采用 DAC8564

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149, DAC8564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397022/lm5149-lm5149-with-adjustable-output-voltage-with-dac8564

器件型号:LM5149
主题中讨论的其他器件: DAC8564

工具与软件:

早上好、我在可变输出降压转换器设计中使用 LM5149、规格如下:

VIN = 54V
VOUT = 0.8V - 50V
IOUT = 15A (或30A、具有双相)

输出电压是使用 PID 算法从 DAC8564控制的、以便能够保持恒定电流或恒定电压的运行。
在早期开发阶段、我注意到 DAC 电压的急剧变化会导致控制器和 MOSFET 出现故障。
在固件中、我将 DAC 值限制为每20ms 320次。

如今、在经过数月的测试后、少数电源因同一故障而持续断电、即控制器+两个 MOSFET。

这是原理图:



如何解决此类故障? 我应该先检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会确保您的电感值足以满足大于27V 的输出电压的要求。  否则、可能会导致不稳定。  您可以通过缓慢调整输出电压来检查稳定性以防止损坏、并确保开关节点在调整输出电压时保持稳定。  如果为真、那么我将回到您的原始测试、快速转换输出、并在输出电压改变时检查电感器电流。  我怀疑输出电压下降时会出现此问题?  是否在二极管仿真模式下运行?  如果不是、建议您尝试、因为如果我的理论正确、它可能会防止损坏。

    请参阅下面的计算器电子表格、如果您希望我进行检查、请移出并发回给您、希望这有所帮助。

    LM5149-LM25149DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5102.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsmThanks提供回复。 电感器(即 PM2248.153)非常适合电流和电压。 Im 尝试使用二极管仿真、看起来效果更好、现在的问题是我需要双相、次级模块无法在 DCM 下工作...

    编辑:
    次级模块实际上可以在 DCM 下工作、它只是切相、不受支持、但我真的不需要该功能。 它现在的工作效果好得多、我可以立即从最大 DAC 值扫描到最小 DAC 值、而不会出现任何问题。