This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:通过外部元件降低抖动

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397043/tps563257-jitter-reduction-by-external-component

器件型号:TPS563257

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是否可以知道哪个项目会影响布局的抖动 cxcept?  

我认为 BW 会影响抖动、因为响应速度更快、那么与较慢的响应时间相比、频率范围会在较低的范围内正确吗?

此致、

罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我认为您的"抖动"是指频率/周期随机变化。 通常是 FB 节点上的噪声引起的、所以如果在 FB 节点上添加一个电容器、同时降低交叉频率、抖动就会很小。

    谢谢!

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    是的、我的"抖动"是指关断时间抖动(我认为它与您提到的相同)、那么我是否可以理解、较低的 BW 可以减少抖动? 有何原因? 我会认为、如果 BW 更高、响应速度更高可能会导致开关频率范围更小、就像我设置600k 一样、它将从597k~603kHz 开始、如果 BW 更低、可能会变为595k ~ 605kHz   

    下面是我的问题。

    1.为什么减少 BW 会减少抖动?

    2.我们是否有有关前馈电容器的计算器?

    3.我们有什么抖动规格吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于 Cff、您可以参考数据表的建议值。 DCAP 器件没有抖动规格。