This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:基于 TPS54308 EN 引脚的 UVLO 电路

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394185/tps54308-uvlo-circuit-based-on-the-en-pin-of-tps54308

器件型号:TPS54308

工具与软件:

您好!  

我正在尝试根据 TPS54308的可调 UVLO 功能控制一些 FET。 我希望转换器的输出打开一个开关、允许电池 电压到达设备。 电路如下所示:  

我已调整 UVLO、因此转换器在低于11.5V 时关断并在高于12V 时启动。 因此我希望 NMOS 开启、然后在转换器工作时打开 PMOS、从而为 R_load 提供12V 电压并 为 LDO 提供5V_OUT。 但是、当输入电压降至11.5V 以下时、不会有器件接收功率(12V 和5V 不可用于负载+ LDO)。  

此电路是否存在任何问题/可预见的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    似乎未附加原理图。 请重新上传吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我看到上面文章中随附的屏幕截图、但我将重新链接到此处:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(Jonathan)好

    我认为这是可行的。 但是、12V_OUT 不会进行调节。 TPS54308的输入是什么?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应 GUI、  

    TPS54308的输入来自12V 碱性电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    这是可行的。

    谢谢、此致。