请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54308 工具与软件:
您好!
我正在尝试根据 TPS54308的可调 UVLO 功能控制一些 FET。 我希望转换器的输出打开一个开关、允许电池 电压到达设备。 电路如下所示:

我已调整 UVLO、因此转换器在低于11.5V 时关断并在高于12V 时启动。 因此我希望 NMOS 开启、然后在转换器工作时打开 PMOS、从而为 R_load 提供12V 电压并 为 LDO 提供5V_OUT。 但是、当输入电压降至11.5V 以下时、不会有器件接收功率(12V 和5V 不可用于负载+ LDO)。
此电路是否存在任何问题/可预见的问题?