This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56838:TPS56838

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391617/tps56838-tps56838

工具与软件:

您好!
建议使用一个降压稳压器为射频电路供电。 Vin 为12v、Vout 为6V、电流为8A。 此降压稳压器将用于为其他 LDO 供电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishak

    建议使用 TPS56838/7。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui He:
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui He:
    您可以帮助我完成使用此稳压器的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已附上 PDF 格式的稳压器原理图。 请告诉我您的评论。
    e2e.ti.com/.../6V-TI.pdf

    此致、
    Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishak

    该电路看起来是可以的、只是建议根据表7-2中的建议元件值选择电感器和反馈电阻器。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui He:
    我选择了 WebBench 电源设计门户中建议的电感器和反馈电阻器。  
    另外、让我知道 PG 引脚连接。 可以将其接地、因为我无法将其上拉至6V 的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishak

    我假设您不使用 PGOOD 函数、对吧? 则电路正常。

    如果要使用 PG 功能、则应通过上拉电阻器将其连接到小于5.5V 的电压轨。如果不使用 PG 功能、则可以将其接地或悬空。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gui He:
    我已根据 WebBench 工具中提到的建议值(Vin=12v 且 Vout= 6V 和8A)选择了电感值和电容值。 这是不是很好?

    此致、
    Vaishak B.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishak

    是的、没有问题。

    谢谢你