This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:关于 LM3405的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396915/lm3405-question-about-lm3405

器件型号:LM3405

工具与软件:

您好:

如果 LM3405不需要 PWM 调节、请首先将 EN 引脚连接到 GND 并关闭该功能。 如果我只需要开启和关闭它、那么我可以将开关按钮连接到电源输入端子来实现它、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我在此帮助您解决您的问题。

    根据您的话、您意味着您不需要 PWM 调光功能、对吧? 如果是、您只需将 EN/DIM 引脚连接至 VIN。  

    我可以问一下"开关按钮"是什么意思吗?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Qingwei:

    我 仍然需要 LED 驱动开关功能、但不使用 PWM 进行调节、仅限开关操作。 因此、他们需要在电源位置添加一个开关按钮、以便与晶体管的传导配合实现导通和关断。 请引导,谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    明白了。  

    在这种情况下、您只需始终将 EN/DIM 引脚与 VIN 连接。 然后、您可以使用前面提到的电源轨上的按钮通过连接/断开电源来控制器件的开/关。  

    谢谢!  

    此致!

    Qingwe.