请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996 工具与软件:
您好!
我们需要 TPS22996N 具有可调节上升时间(无快速输出放电功能)的2通道、5.5V、4A、14-mΩ 导通电阻负载开关。
如何订购器件? 可订购器件型号是什么?
如果该器件不可订购、请推荐替代器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们需要 TPS22996N 具有可调节上升时间(无快速输出放电功能)的2通道、5.5V、4A、14-mΩ 导通电阻负载开关。
如何订购器件? 可订购器件型号是什么?
如果该器件不可订购、请推荐替代器件。