This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:我主要想询问一下升压电路输出电流的推导过程、并简化原理图中 Q1和 Q2的驱动问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394897/mc33063a-i-mainly-want-to-inquire-about-the-derivation-process-of-the-output-current-of-the-boost-circuit-and-simplify-the-q1-and-q2-drive-issues-in-the-schematic-diagram

部件号:MC33063A

工具与软件:

一些问题如下:
1.升压电路中的输出电流是如何推导出来的?
2.降压电路中的 Q1和 Q2是复合达林顿结构吗?
3.请问在不考虑 Q1和 Q2耐受电压问题的情况下、降压电路中类似驱动方法的输入电压是否可以超过100V? (我想学习该驱动方法、并使用 F28035制作数字高电压降压转换器)
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳军、

    1、输出电流通常由应用要求、由转换器提供。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: 升压转换器功率级的基本计算(修订版 D)

    Q1和 Q2在每个拓扑中形成一个达林顿结构。

    3. MC33063A 具有磁滞类型的控制器。 我并不认为这很容易在数字解决方案中实现。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答