This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:最大 ILED 功能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396043/lm3409-max-iled-capability

器件型号:LM3409

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在考虑 LM3409能够驱动的 LED 电流有多大?

我知道 LM3409是控制器(外部 FET)、因此它将取决于我们使用的 FET、但是否可以使用 LM3409驱动额定10A 的 FET?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以驱动额定电流为10A 的 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang-san

    谢谢你。

    我又收到一个问题。
    我在数据表上找不到 PGATE 电压。
    PGATE 电压是否= VIN?

    如果是、MOSFET 的 VGS 的电压应该大于 VIN 的电压?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LM3409正在驱动 PFET、而非 NFET。 VGS 两端的驱动电压为 VCC