This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在轻负载情况下、相电流不是正弦波

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396240/ucc28180-phase-current-is-not-sinusoidal-under-light-load

器件型号:UCC28180

工具与软件:

您好!  

我正在设计一个带 UCC28180的3.5kW PFC、负载大于2.3A 时电流为正弦、负载较轻时电流不是正弦、见下面的波形、您能帮助检查可能的原因吗? 以及如何使 正弦电流即使在轻负载下也是如此?

此致

海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hely:  

    没有明显高频纹波的第一个波形似乎处于空载条件下。  所有看到的正弦电流都是通过线路滤波器 X 电容器的无功电流。  

    最后一个波形是较高负载、其中电感器纹波电流主要是 CCM。  THDi 为低电平。  

    中间的两个波形在某些未指定的轻负载下呈现、并且纹波 电流相对较高、加上大部分电流为 X 电容电流。   
    我认为电感器主要在 DCM 下运行、当电感器电流不是 CCM 时、THDi 较高。  UCC28180控制器专为 CCM-PFC 而设计。  

    电流的突然变化是由 Cin 上存储的电荷引起的。  在轻负载下、电感器电流非常低、无法在交叉点将 Cin 放电至零、因此通过二极管桥的输入电流在一个时间间隔内为零。  

    要减少过零阶跃失真、请减小 Cin 值。  要降低轻负载无功电流、请减小 X 电容器值。  不过、X-Cap 用于差模 EMI 滤波、因此减小 X 电容尺寸是可行的限制。  

    为了改善轻负载 THDi、可增加升压电感以减少线路周期内的 DCM 量。  电感增加也存在实际可行的限制、因此在某些轻负载下一定程度的 DCM 也是可以接受的。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好

    感谢您的回答。

    这里还有一些其他波形、在某些轻负载条件下似乎存在谐振电流。

    UCC28180输出的 PWM 占空比会谐振、您可以帮助检查原因吗? 如何消除这些电流谐振?

    粉色 IAC 是交流输入电流、绿色 IL 是升压电感器电流。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hely:  

    这些是非常奇怪的波形。  我从未见过电感器电流的行为如此。  
    在40us/div 放大图中、您可以看到电感器电流下降斜率的谐振波形。  这应该是一条直线、而不是正弦曲线。  

    我认为、引起电流谐振的因素也会导致环路不稳定、从而导致在800us/div 放大显示更大的谐振。
    似乎在电感器上或从开关节点到 PGND 或类似的东西上有一个大电容器。   

    您能否请布置 PFC 级的原理图?   

    此致、
    Ulrich