工具与软件:
您好!
我正在设计一个带 UCC28180的3.5kW PFC、负载大于2.3A 时电流为正弦、负载较轻时电流不是正弦、见下面的波形、您能帮助检查可能的原因吗? 以及如何使 正弦电流即使在轻负载下也是如此?
此致
海利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hely:
没有明显高频纹波的第一个波形似乎处于空载条件下。 所有看到的正弦电流都是通过线路滤波器 X 电容器的无功电流。
最后一个波形是较高负载、其中电感器纹波电流主要是 CCM。 THDi 为低电平。
中间的两个波形在某些未指定的轻负载下呈现、并且纹波 电流相对较高、加上大部分电流为 X 电容电流。
我认为电感器主要在 DCM 下运行、当电感器电流不是 CCM 时、THDi 较高。 UCC28180控制器专为 CCM-PFC 而设计。
电流的突然变化是由 Cin 上存储的电荷引起的。 在轻负载下、电感器电流非常低、无法在交叉点将 Cin 放电至零、因此通过二极管桥的输入电流在一个时间间隔内为零。
要减少过零阶跃失真、请减小 Cin 值。 要降低轻负载无功电流、请减小 X 电容器值。 不过、X-Cap 用于差模 EMI 滤波、因此减小 X 电容尺寸是可行的限制。
为了改善轻负载 THDi、可增加升压电感以减少线路周期内的 DCM 量。 电感增加也存在实际可行的限制、因此在某些轻负载下一定程度的 DCM 也是可以接受的。
此致、
Ulrich
您好、Hely:
这些是非常奇怪的波形。 我从未见过电感器电流的行为如此。
在40us/div 放大图中、您可以看到电感器电流下降斜率的谐振波形。 这应该是一条直线、而不是正弦曲线。
我认为、引起电流谐振的因素也会导致环路不稳定、从而导致在800us/div 放大显示更大的谐振。
似乎在电感器上或从开关节点到 PGND 或类似的东西上有一个大电容器。
您能否请布置 PFC 级的原理图?
此致、
Ulrich