This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:温度鉴定端口设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389724/bq25750-temperature-qualification-port-setting

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

电池不支持连接热敏电阻、也没有热敏电阻输出引脚。

在这种情况下、TS 端口(引脚8)可以打开? 或连接到 GND?

是否需要通过 SW (I2C)禁用 TS 相关功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    可通过2种方法禁用 TS 引脚。

    第一种方法是使用分压器将3V 电压施加到 TS 引脚。 这会将 TS 引脚设置为"TS NORMAL (TS 正常)"范围。 第二种是通过设置 EN_TS=0、通过 I2C 禁用 TS 引脚。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 、还有一个问题。

    我想使用 First Way 作为您的建议。 但 BQ25750在独立运行时没有低电压电平源。

    能否通过 REGN 电源从分压器连接到 TS 引脚? 如果我使用千欧姆、电流消耗可能会很小。

    例如、 R1 (100K+73、2K)// R2 (220K)= 3.07V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我能否从按 REGN 源分压的分压电压连接到 TS 引脚?

    是的、您完全可以这样做。 BQ25750 EVM 也会执行相同的操作。

    此致、
    埃森·加洛韦