This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:规格检查

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396680/bq25758-spec-check

器件型号:BQ25758
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

你(们)好

是否可以满足以下条件?

VIN 4.5V ~ 36V

VOUT 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、BQ25758可以满足这些条件。

    我们提供了一款使用 PD 的双向 USB-BQ25756 Type-C 参考设计、可为您提供帮助。 BQ25758和 BQ25756是非常相似的 IC。 https://www.ti.com/tool/PMP41062

    您是否已决定选用 USB-USB PD 控制器? 如果您愿意、我可以咨询 PD 专家。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦