This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754的 UVLO 阈值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756, TPS23754EVM-383, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393057/tps23754-uvlo-threshold-of-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23756、、

工具与软件:

你(们)好

客户发现 DS 描述的 UVLO 阈值大约为10V、但当 Vcc 降至20V 时、它将关闭。 你能不能帮我评论一下有什么不好的地方? 附件是它们的原理图。  

 e2e.ti.com/.../WAPI_2D00_5018_2D00_O3_2D00_2405_A0005F00A000_13_5F00_POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我假设您谈论的是 TPS23756、而不是 TPS23754。

    TPS23756在 VC 处具有~9V 的 UVLO。 VC 的最大工作电压(建议运行条件)也为18V。 因此、需要在运行期间提供9 - 18V 的 VC 电压。 通常情况下、12V 至16V 更为常见。  

    在原理图中、

    1.您能分享一下 T701变压器产品说明书吗?

    2.能否提取 VC 波形?

    3.您可以尝试 DNP D704和 L702。 填充 L703、然后重试。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    感谢您的答复。 抱歉造成误导。 是的、这是 TPS23756、我的意思是 VDD 的 UVLO、如下图所示。 我不确定我们是否对这个方框图存在误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的详细说明。 这些下电上电的电压比较器用于检测(VDD - VSS = 2.7V - 10.1V)和分级(VDD - VSS = 14.5V - 20.5V)状态。 5V 和4V 可能与 热插拔禁用阈值相关。

    TPS23756集成了 UVLO ~35V 的 PD CTL 和 UVLO ~9V 的 PWM CTL。 虽然也有其他 UVLO、但这两种最常见   

    此外,我建议你 DNP D704和 L702。 并组装 L703 (0 Ω)

    此致、
    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    感谢您的澄清。 我有一个问题、DS 中的典型方框图如下所示、它集成了 D74和 L702。 我能理解您为什么推荐这两款 DNP 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的跟进。 我会在3个工作日内回复您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    反激式转换器和正激式转换器的 AUX 电路将不同。 DS 基于正向转换器。 您的原理图是反激式。  

    TPS23754EVM-383是正向参考设计  

    TPS23754EVM-420是反激式参考设计