请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56A37 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我们的 设计中使用4个 TPS56A37RPAR。 我们计划控制这4个来自微控制器的开关的 EN 信号。 您能否告诉我们、我们是否可以将所有4个 EN 引脚连接在一起并通过公共开漏 MOSFET 进行控制。 MOSFET 的栅极端子应通过处理器 GPIO 进行控制。
另外、您能否告诉我们是否可以使用电阻将使能引脚上拉至除 Vin 之外的其他一些电压源。 这是因为 EN 引脚具有内部电流源、当电压源关闭但仍然存在 Vin 电压时、是否存在从内部电流源到电压源的任何漏电流。