This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37RPAR 的并联 EN 引脚

Guru**** 2503025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396896/tps56a37-paralleling-en-pin-of-tps56a37rpar

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们的 设计中使用4个 TPS56A37RPAR。 我们计划控制这4个来自微控制器的开关的 EN 信号。 您能否告诉我们、我们是否可以将所有4个 EN 引脚连接在一起并通过公共开漏 MOSFET 进行控制。 MOSFET 的栅极端子应通过处理器 GPIO 进行控制。

另外、您能否告诉我们是否可以使用电阻将使能引脚上拉至除 Vin 之外的其他一些电压源。 这是因为 EN 引脚具有内部电流源、当电压源关闭但仍然存在 Vin 电压时、是否存在从内部电流源到电压源的任何漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将所有4个 EN 引脚连接到一个电源以实现同步和来自开漏 MOSFET 的控制。 此外、EN 不必连接至 VIN。 它可以连接到另一个电压源、并在其阈值内的特定电压下变为高电平。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Calan