This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:保险丝的使用

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS2384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396890/tps23881-the-usage-of-fuse

器件型号:TPS23881
Thread 中讨论的其他器件: TPS2384

工具与软件:

您好、TI 团队

我们的项目 使用 TPS23881作为 PSE 控制器。 对于保险丝、我们发现了 两种关于 TPS2384用法的类似情况、但我们仍有一些问题、如下所示:

1.我看到  保险丝与 UL 测试相关,在类似的情况下。 如果要进行 UL 测试、我们是否必须使用保险丝? 如果我们必须使用、您知道哪个 UL 测试项目与保险丝相关?  

2.我们可以为 TPS23881使用可复位保险丝吗? 非常感谢

William Tang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    1.保险丝需要通过 UL 认证,而不需要经过完整的 UL 认证。 它属于 UL2367 以实现被动保护。

    2.请与 UL 确认此要求,但应该可以使用。

    此致、

    Brandon