This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:设计公式校正

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396622/ucc28951-design-equation-correction

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

在 UCC28951的数据表中、计算跟随器模式期间软启动电容器的公式(2)似乎是错误的。

分子不应具有25uA。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定公式2是否正确。   

    公式2用于校正在从模式下使用控制器时悬挂在 SS 引脚上的825 k 欧姆电阻。

    分子中应该仍然有电流、因此我认为移除25uA 可以纠正公式2。

    我看到了以下想法。 我认为我有一个可以用于更好地估计的计算方法。

    我们应该能够使用电荷控制推导出一个公式。

    I = dv/dt、

    Css = i*dt*dV

    电平转换时、PWM 斜坡 CS 信号应 根据电荷控制凸轮在0.8V 和2.8V 之间运行、使用以下公式选择基于 TSS 的 CSS。

    Css =(25uA -(2.8V-0.8V)/(2*(825K 欧姆))*(TSS/(2.8V-0.8V)

    Css =(25uA -(2V)/(2 *(825K 欧姆))*(TSS/(2V)

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、