This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:更改充电和放电温度范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381128/bq25628-change-the-charging-and-discharing-temp-range

器件型号:BQ25628

工具与软件:

我正在使用具有10K 热敏电阻的小型 LiFePO 电池。 如何更改充电温度范围、以便在温度低于0°C 或高于45°C 时电池不会充电? 相反、如果在-20C 至60C 范围之外、如何防止它放电? 此外、 TS_TH_OTG_HOT 和 TS_TH_OTG_COLD 是否仅适用于通过 PMID 引脚将升压转换器用于 OTG 应用? 因为我不使用 OTG 或升压转换器。 但是、这两个属性似乎是可以设置最小和最大放电温度的唯一位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用数据表"8.3.5.4.2 TS 引脚热敏电阻配置"中提供的公式以及0C 和45C 下的热敏电阻来求解 TS 网络中的上电阻和下电阻。 如果不存在输入、只要不观察到"8.3.10.5.3仅电池模式下的热保护"中所述的事件、BATFET 就会连接到系统。  TS_TH_OTG_HOT 和 TS_TH_OTG_COLD 仅适用于将升压转换器用于 OTG 应用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于热敏电阻、我们使用的0C 和45C 度的电阻分别为28.08K 和4.86K、但我不知道 VTS_COLD 和 VTS_HOT 应该是什么。 数据表显示了这些百分比、而不是实际电压、因此我感到困惑。 数据表也未说明示例中的内容。 我只知道在0°C 至45°C 的温度范围内充电、在-20°C 至60°C 的温度范围内放电、而且我不知道如何利用此数据表中的信息来设置这些限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     8.3.5.4.2 TS 引脚热敏电阻配置中的公式1和2详细说明了如何计算 RT1和 RT2。 RTH_0degC 是0C 时计算的热敏电阻值、RTH_60degC 时的热敏电阻值 45°C 进行计算。

    分别用于 VTS_60degC 和 VTS_0degC 的 VTS_HOT 和 VTS_COLD 直接取自电气特性表。 它们会将 Ts 百分比记录为对 REGN 的基准。 由于 REGN 可能略有变化、因此它不是硬编码电压。 将百分比应用为小于1的数字。 例如60%应用为0.60。

    请参阅"BQ2562x 计算器工具"  来进行示例计算。

    在数据表中:"RT1和 RT2的值由热敏电阻在0和60ºC Ω 的阻值(RTH0degC 和 RTH60degC)以及相应的电压阈值 VTS_0degC 和 VTS_60degC (以 REGN 的百分比表示、值介于0和1之间)确定。 为了更准确地拟合热敏电阻曲线、无论 TS_TH1_TH2_TH3和 TS_TH4_TH5_TH6的实际寄存器设置如何、都使用60ºC Ω 时 VTS_COLD 的上升阈值和0ºC Ω 时 VTS_HOT 的下降阈值。"

    如前所述、 您可以使用第 8.3.5.4.3节"OTG 模式下的冷/热温度窗口"来监控升压模式下的放电、但这不会阻止系统放电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、电池制造商向我发送了电池中放置的10K 热敏电阻的值、0C 和45C 的电阻值分别为34K 和4.3K。 请查看我在下面的计算器中放置的内容、并验证它是否正确。 此外、如何确保 BQ25628不会在温度超过45°C 时对电池进行充电? 1.26V 的 VTS_HOT 值对我来说并没有什么意义。  

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    值看起来正确。 蓝色数字对应 TS 电压与 REGN 电压的比率。 这些比率与 REGN 电压无关。   8.3.5.4.2 TS 引脚热敏电阻配置中介绍了这些比率。   数据表的热敏电阻比较器(充电模式)和热敏电阻比较器(OTG 模式)中记录了这些比率。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么放电呢?  我的电池的充电和放电温度不同。 VTS_COLD 和 VTS_HOT 只有一个值不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池放电电流取决于 SYS 负载。 除非充电器触发 与热敏电阻温度无关的电池过流保护、否则充电器不会限制放电电流。  有关详细信息、请参阅8.3.10.1.2电池过流保护。

    谢谢!

    宁。